ZHCABA5 September 2020 LMX2820
锁定时间是指当从一个频率切换到另一个频率时,PLL 在给定的容差范围内稳定到最终频率(和相位)所需的时间,它对于快速跳频应用至关重要。锁定时间包括写入器件所需的时间、VCO 校准时间和 PLL 环路的模拟稳定时间。对于开关速度非常快的应用,VCO 校准时间会占主导地位,这就需要确保校准速度尽可能快。本文讨论了采用片上集成 VCO 技术的 PLL,需要校准的原因,以及一些实现超快锁定时间的改进方法。德州仪器 (TI) 的 LMX2820 合成器突破了限制,能够在 5 μs 内完成该 VCO 校准。