ZHCABH5B December 2011 – February 2022 MSP430G2112 , MSP430G2152 , MSP430G2212 , MSP430G2252 , MSP430G2312 , MSP430G2352 , MSP430G2412 , MSP430G2452
超低功耗微控制器 MSP430™ 上的计时器模块通常将多个不同的输出基于单个时基(单个计时器周期)。对于 MSP430 器件上脉宽调制(PWM)信号的典型实现尤其如此,其中一个捕获比较寄存器(TxCCR0)设置周期,而其余寄存器(TxCCRx)只设置不同的占空比。不过,一些应用中需要多个时基来生成多个输出频率。通常,这通过使用多个计时器模块来实现,但这可能需要升级到具有更多额外特性的器件,而应用可能并不需要那些额外特性。不过,为了获得较小的软件开销,可以在单个 MSP430 计时器模块上实现多个时基,从而允许在更为简单的 MSP430 器件上实现更多特性。通过允许使用更小的 MSP430 器件,这或许能够降低成本和缩小电路板空间,而在较大的 MSP430 器件上,这样便可以支持要求实现大量不同输出频率的新应用。
本应用报告中所述的源代码及其他文件可以从以下位置下载:https://www.ti.com/cn/lit/zip/slaa513。