Sainandan Reddy Reddy, Benjamin Moore, Bhargavi Nisarga
무선 연결을 혁신하여 장치를 연결하는 기능이 이제 일상적으로 이용하는 전자 제품으로 확장되어 가정 용품과 차량을 지능적으로 사용할 수 있게 되었습니다(그림 1 참조). 지능이 높을수록 장치를 원격으로 모니터링하고 제어할 수 있는 기능, 클라우드 컴퓨팅을 통한 증강할 수 있는 역량, 더욱 빠른 소프트웨어 업데이트 등 더 많은 기능과 역량이 향상됩니다.
그러나 세상이 더욱 연결됨에 따라 이러한 제품들을 침입으로부터 보호하는 것이 중요합니다. 저장된 개인 또는 민감한 애플리케이션 데이터의 보호부터 전송 중인 데이터 보호와 물리적 장치 보안까지, 설계 시 무선 연결을 구현하는 엔지니어는 설계 프로세스 초기에 시스템 수준 보안 기능을 해결하고 사이버 보안 표준 및 규정의 관련 요구 사항을 충족해야 합니다.
이와 마찬가지로, 연결 확장에 도움이 되는 무선 마이크로컨트롤러(MCU)도 진화하는 보안 과제와 사이버 보안 표준 및 규정을 충족해야 합니다.
이 문서에서는 연결된 차량용 및 스마트 홈 애플리케이션과 특히 차량 액세스, 스마트 온도 조절기, 스마트 센서, 전자 잠금 장치 등의 과제를 해결하기 위해 설계된 MCU에 대해 알아봅니다.
Bluetooth® 저에너지(BLE) 무선 연결은 차량 액세스 솔루션에서 차량 키의 범위를 설정하고 지역화하기 위해 사용됩니다. 보안 위협은 차량 액세스 보안을 손상시켜 차량 또는 소지품을 도난당할 수 있습니다.
OEM은 다음을 포함한 여러 수준의 액세스 보안을 고려해야 합니다.
또한 많은 지역에 자동차 사이버 보안에 대한 규정이 있으며, 장치 개발 및 유지 보수를 하는 도중 관련 사이버 보안 프로세스를 준수해야 하는 국제 표준화 기구 21434와 같은 표준을 준수해야 합니다.
스마트 온도 조절기(그림 2 참조)는 스마트 홈 기술에서 직면하는 장점 및 위협의 좋은 예입니다. 이러한 장치를 통해 주택 소유자는 어디에서나 가정의 온도를 조정하고 통합된 Wi-Fi® 연결을 통해 에너지 사용량을 최적화할 수 있습니다.
안타깝게도, 증가된 연결성은 온도 조절 장치를 위협에 노출시킬 수 있습니다. 예를 들어, 해커는 악의적으로 제작된 프레임을 무선으로 전송하여 온도 조절기의 작동을 중단하거나 네트워크를 강제로 차단할 수 있습니다. 의도적으로 네트워크와의 장치 연결을 해제하고 다시 연결한 후 전송을 모니터링하면 무차별 암호 대입 또는 사전 공격을 사용하여 데이터를 캡처하고 해독할 수 있으므로 사용자 또는 공급업체 데이터 및 자격 증명이 노출됩니다. 인터넷을 통해 온도 조절기 로 악성 데이터나 코드(예: 맬웨어)를 전송하거나 원격 클라우드 서버 간에 데이터를 전송하여 원격 중간자 공격을 통해 데이터를 캡처할 수 있습니다.
이를 완화하기를 위해 설계자는 인증, 키 계약 및 암호화를 위한 입증된 암호화 알고리즘을 간략히 소개하고 Wi-Fi 보호 액세스 3과 같은 관리 프레임을 보호하기 위한 프로토콜을 의무화하는 최신 Wi-Fi 보안 표준을 따라야 합니다. 이러한 장치는 인터넷 전송 데이터를 보호하기 위한 최신 네트워크 보안 프로토콜(예: Transport Layer Security v1.3)을 지원해야 합니다. 또한 장치는 이러한 프로토콜을 실행하는 동안 사용되는 키를 효율적이고 안전하게 저장해야 합니다.
그림 3에 표시된 것처럼 스마트 센서(모션, 도어, 창 센서) 및 전자 잠금 장치를 비롯한 배터리 작동 장치는 Zigbee®, Thread, Matter와 같은 메시 기술을 사용하여 스마트 홈 허브를 통해 클라우드에 연결하면서 저전력 요구 사항을 충족하는 동시에 점점 더 증가하고 있습니다. 스니핑, 중간자 및 장치 인수와 같은 보안 위협은 잠재적으로 장치 데이터 또는 보안 작업(예: 악의적인 행위자에게 부여된 전자 잠금 액세스)을 손상시킬 수 있습니다. 극단적인 경우, 장치가 손상되면 스마트 홈 네트워크나 생태계가 손상될 수 있습니다.
이러한 네트워크를 보호하려면 신뢰할 수 있는 장치만 네트워크에 연결할 수 있도록 센서와 허브 간의 통신 채널을 보호해야 합니다.
Matter는 스마트 홈 제품에 대한 개발을 간소화하고 향상된 프로토콜 수준의 보안을 제공하도록 설계되었습니다. Matter는 기밀성을 위한 고급 암호화 표준, 무결성을 위한 보안 해시 알고리즘, 키 교환 및 디지털 서명을 위한 타원 곡선 암호화와 같은 강력한 암호화 제품군을 통해 통신 채널을 보호하는 것 외에도 인증서와 암호 기반 프로토콜을 사용하여 스마트 홈 장치를 인증하고 에코시스템에서 정품 제품만 사용하도록 합니다.
보안 위험을 완화하기 위해 무선 MCU는 안전한 데이터 통신, 보안 키 교환, 상호 인증, 보안 키 스토리지, 보안 펌웨어 업데이트 및 보안 부팅 작업을 지원합니다.
CC2745P10-Q1, CC2755R10, CC3551E와 같은 무선 MCU는 맬웨어 및 장치 탈취 공격으로 인한 위험을 완화하는 통합 보안 기능을 제공합니다. 롤백 보호 기능을 갖춘 보안 부팅 및 보안 펌웨어 업데이트와 같은 기본 보안 기능을 지원합니다. 이러한 MCU는 하드웨어 가속 암호화 작업, 보안 키 스토리지 및 난수 생성을 처리하는 전용 컨트롤러가 포함된 통합 HSM(하드웨어 보안 모듈)을 제공합니다. HSM은 암호화 및 키 처리 작업을 위한 신뢰할 수 있는 환경을 제공하기 때문에 데이터 개인 정보 보호 및 고급 맬웨어 위험을 완화할 수 있습니다. 이러한 MCU의 Arm® Cortex®-M33 코어는 TrustZone-M을 지원하며, 이는 더욱 안전한 소프트웨어 작동을 위해 신뢰할 수 있는 실행 환경을 지원합니다.
모든 상표는 각 소유권자의 자산입니다.