Cookie ポリシー

Cookie ポリシー

この Cookie ポリシー (以下「Cookie ポリシー」) は、TI (テキサス インスツルメンツ) のプライバシー ポリシーの一部を構成するものです。本ポリシーでは、TI が TI.com およびその他の TI ウェブサイト、オンライン サービス、設計と計算ツール、ブログ、モバイル アプリケーション、ソーシャル コンピューティング環境 (以下、総称して「サイト」) において、Cookie およびその他の追跡技術 (ピクセル、タグ、ウェブビーコン、クリア GIF、IP アドレスの追跡、ブラウザのストレージなど) (以下、総称して「Cookie」) をどのように使用しているかを説明しています。 


1.適用範囲と内容

この Cookie ポリシーは、Texas Instruments Incorporated, 12500 TI Boulevard, Dallas, Texas 75243, USA およびその子会社 (以下、「TI」、「当社」、または「私たち」) のプライバシー ポリシーの一部です。 

2.Cookie とは

Cookie とは通常、Web サイトにアクセスしたときにユーザー側のデバイス (コンピュータ、スマーフォン、タブレット、その他類似のデバイス) にダウンロードされる小さいファイルのことです。Cookie は、Web サイトを機能させる目的、Web サイトをより効率的に機能させる目的、およびレポート情報を提供する目的で、Web サイト所有者によって広く使用されています。当社はサイトで、当事者の Cookie と第三者の Cookie を含め、Cookie を使用しています。「当事者の Cookie」とは、Web サイト所有者が設定する Cookie です。当事者または第三者の「者」という用語は、個人または団体を表すもので、Cookie の配置と制御に関係する領域を指しています。本 Cookie ポリシーでは、TI がサイトに配置する Cookie が当事者の Cookie になります。「第三者の Cookie」は第三者によって設定されるもので、サイト上、または、サイトを通じて、第三者の特長や機能 (広告、ビデオ、Web サイト分析サービスなど) を使えるようにするものです。ユーザーのデバイスがサイトまたは他の Web サイトにアクセスしたとき、これら第三者の Cookie を設定する個人または団体はそのデバイスを認識できます。当社のサイトに配置されるファーストパーティおよび第三者の Cookie のカテゴリの詳細については、セクション 4 でさらに下にあるタイプ別の Cookie のリストを参照してください。 

3.Cookie の存続期間

Cookie がユーザーのデバイス上にとどまる期間の長さはさまざまに異なります。TI サイトは、以下の種類の Cookie を使用します。

  • 「セッション Cookie」は、ユーザーがブラウザを閉じて Web 閲覧セッションを終了するときに自動的に削除されます。ただし、セッションを継続するようにユーザーがブラウザを設定した場合、この種の Cookie は削除されません。
  • 「持続的 Cookie」または「永続的 Cookie」は、ブラウザを閉じても削除されず、期限切れになるか削除されるまでユーザーのデバイスにとどまります。

4.TI による Cookie の使用方法

TI サイトは、以下の種類の Cookie を使用します。

  • 広告と&マーケティング向けの Cookie。これらの Cookie により、TI の ウェブサイトや第三者のウェブサイトにおいて、ユーザーの関心に基づく広告掲載が可能になります。ユーザーの関心に基づく広告は、オンラインでのユーザーの活動 (サイトでの製品の閲覧など) にリンクされた Cookie に基づいて表示されます。これらの目的で、当社がこの情報を第三者と共有することもあります。当社がユーザーの関心に合わせて広告をカスタマイズし、広告を表示する頻度を管理するほか、当社の広告の効果を理解するうえで、これらの Cookie が役に立ちます。また当社は、Web 分析会社、広告出稿者、それらの会社に代わって業務を行う会社などの第三者と協業します。ユーザーが TI または第三者の Web サイトにアクセスしたときに、これらの会社は Cookie テクノロジーを使用して、ユーザーのオンライン活動に基づく広告をユーザーのブラウザ上に直接表示することがあります。こうした第三者は Cookie を使用して、当社を含む顧客企業のために、広告の効率を測定し、その効果の改善に使用します。その目的で、こうした会社は当社のサイトまたは他の Web サイトへのユーザーのアクセスに関する情報を使用することがあります。また、ユーザーが興味のある製品、サービスに関連する広告を提供することも含め、ユーザーの興味に応じたオンラインでのマーケティングを行うために、この情報が使用されることもあります。これらの広告出稿者と第三者が Web サイトで情報を扱う慣行は、これら各社のポリシーによって規定されるものとします。一部の第三者 Web サイトで使用される Cookie を制御または制限する方法の詳細については、第 5 条を参照してください。
  • 分析と&性能関連の Cookie。Google Analytics の Cookieを含むこれらの Cookie により、当社は TI サイトへの訪問者を認識してその数をカウントし、サイトの利用状況を監視し、訪問者が当社のサイトをどのように閲覧しているかを確認し、ウェブ トラフィック全般の分析を行うことができます。これらの情報は、TI サイトの動作方法の改善 (たとえば、サイト上の情報をより見つけやすくするように改善する方法) 、研究と診断を実施するほか、TI のコンテンツ、製品、サービスの改善に役立ちます。
  • 機能 Cookie。これらの Cookie は、ユーザー名や使用環境に関する情報を識別し、ユーザーの活動を保存する方法で、より関連性の高い情報の提示や当社サイトの使いやすさのカスタマイズをいっそう進め、機能の強化に役立ちます。これらの機能的 Cookie の目的には、ユーザーが当社のサイトに戻ったときにユーザーを記憶すること、ユーザーの好み、興味、地域に合わせたコンテンツのカスタマイズ、カスタマイズされた閲覧履歴の表示、当社のサイトおよび第三者の Web サイト上でのパーソナライズされたコンテンツまたはカスタマイズされたコンテンツの配信、アクティビティ、ダウンロード、ページビューの追跡などが含まれます。ユーザーがこれらの Cookie を許可しない場合、サイトの一部またはすべての機能やサービスが正常に機能しないことがあります。
  • ソーシャル メディア Cookie。これらの Cookie を使用すると、Facebook、X、その他のソーシャル メディア プラットフォームなどの各種オンライン ソーシャル メディアに関連付けられているユーザーやコンテンツを識別し、TI がソーシャル メディアの到達範囲を改善できるようになります。
  • 絶対に必要な Cookie。これらの Cookie は、TI サイトの正常な動作や運用、またユーザーの要求に対応するために必要です (たとえば、TI.com のカートに入れた品目の追跡、TI サイトのセキュア領域へのアクセスをリクエストしたときにユーザーを識別して認証するほか、Cookie に関連するユーザーの優先設定や、その他に規定した優先設定や選択肢の管理と追跡を行う目的など)。また、ユーザーが資料、ソフトウェア、テクニカル サポート、セミナーへの登録などを TI に請求した場合や、ユーザーが調査に参加する場合にも、厳密に必要な Cookie を使用するこがあります。

一部の Cookie は、複数のカテゴリに所属し、複数の目的で使用されることがあります。

5.Cookie の制御方法

  • TI の Cookie 設定センター:ユーザーは、TI の Cookie 設定センターを使用して、TI のサイトで Cookie を使用する方法を制御することや、どの種類の Cookie を許可または拒否するかを決定することができます。特定のカテゴリの Cookie の選択を解除すると、TI および関連する第三者に対して、ユーザーのデバイスに当該 Cookie を保存または設置しないよう指示し、ユーザーが当社のサイトにアクセスした際に、関連する第三者のツールが読み込まれるのを防ぐことができます。Cookie 優先設定センター (cookie preferences center) は「絶対に必要な」 Cookie を使用して動作します。また、ユーザーがツールを使用して実行したオプトインとオプトアウトの選択は、その選択を行うために使用したデバイスとブラウザでのみ有効になります。Cookie を使用すると TI の多くのオンライン機能を活用できることから、Cookie を有効のままにすることをご検討ください。たとえば、Cookie を無効にすると、TI サイトのアクティビティ バー上にカスタマイズしたコンテンツやブラウズ履歴を表示することができなくなります。ユーザーは、Cookie 設定センターを使用して、いつでも Cookie 設定を変更したり、オプトインとオプトアウトの選択を調整したりすることができます。
  • Cookie のその他の制御:インターネット ブラウザの設定を使用して Cookie をさらに制御または削除することもできます。大半のブラウザが用意している「ヘルプ」機能は、ブラウザが新しい Cookie を受け入れることを防止する方法、新しい Cookie を受信したときにブラウザからその通知を受ける方法、Cookie 全般を無効にする方法を説明しています。ユーザーが Cookie を無効にした場合でも、広告が表示されることがあります。特に、広告が Cookie を使用した動作やカスタマイズを実施していない場合です。
  • Cookie の制御については別の選択肢もあり、それは、ブラウザのプラグインです。これは、ブラウザに対して追加の機能を可能とするソフトウェアです。必要に応じて、グローバル プライバシー コントロール (以下「GPC」) などの適用法で認められたプライバシー優先シグナルを介して送信された特定の第三者追跡技術による情報の開示をオプトアウトする要求を受け入れます。GPC の詳細と、GPC 信号を組み込んだブラウザまたはブラウザ拡張機能の使用方法については、https://globalprivacycontrol.org/ をご覧ください。
  • TI が各サイトで使用している第三者の Cookie の詳細や、オプトアウト (意図的な除外) の方法については、以下の Web サイトを参照してください。
  • DoubleClick:
  • Google:(Google Analytics と Google Invisible reCaptcha を含む):
  • Oracle:
  • Facebook:
  • X:
  • Medallia:
  • Snowplow Analytics:

ユーザーの関心事に基づく広告とオプトアウト (意図的な除外) の詳細については、以下の Web サイトをご覧ください。

6.プライバシー

TI はプライバシーに真摯に取り組んでいます。当社の Cookie には、ユーザーを直接特定できる識別子は保存されませんが、Cookie に保存された情報がユーザー個人に帰属し得る状況が生じる可能性があります。厳密に必要とされない Cookie に関連するユーザーの個人データを処理するために適用される法律の下で必要とされる場合、当社は、ユーザーの事前の同意を得ます。TI による個人データの処理およびこれに対応する各ユーザーの権利に関する詳しい情報は、プライバシー ポリシーを参照してください。このポリシーに関するお問い合わせを、インフォメーション リクエスト フォームを使用して TI に送信することもできます。


発効日:2026年8月7日