Elesar

High-speed electronics provider

Elesar designs all kinds of high speed electronics, and the software used to drive them, from their base in Cambridge in the United Kingdom.

By and large most projects are business to business relationships, customising existing designs, or creating something unique to match a specific customer's requirements. However, some of the designs are put on general release - you can buy those direct from the shop, which also serves as a useful illustration of the sorts of design that keep us busy day to day.

基于 Arm 的处理器
AM5706 Sitara 处理器:成本经优化的 Arm Cortex-A15 和 DSP 以及安全启动 AM5708 Sitara 处理器:成本经优化的 Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体和安全启动 AM5716 Sitara 处理器: Arm Cortex-A15 和 DSP AM5718 Sitara 处理器: Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体 AM5726 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP AM5728 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体 AM5746 Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15 和双核 DSP,支持 ECC 的 DDR 和安全引导 AM5748 Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15 和双核 DSP,多媒体、支持 ECC 的 DDR 和安全引导 AM5749 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体、支持 ECC 的 DDR、安全引导、深度学习
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • Future Business Centre
  • King's Hedges Road
  • Cambridge, CB4 2HY

资源

评估板

ELESAR-3P-SITARA-SOMS — Elesar Sitara SOM

Elesar 设计、建造和销售基于 ARM® Cortex™ 的电路板及其配套软件。选择在某个 TI 处理器器件中进行设计后,这些功能使得集成商不必从一无所有的零基础起步,从而有助于在竞争中抢占先机。凭借 Elesar 在 Arm 架构方面的专长,他们可以在任何级别参与竞争,从提供单一数量的现成开发板,到在定制构建中定制现有设计,或在软件和硬件领域开展一对一的合作。

Elesar 提供以功能强大的 Sitara™ AM5728 片上系统为中心的主板,物理布局与标准 ATX 机箱兼容,I/O 沿着一个边缘引出。

如需了解有关 Elesar 的更多信息,请访问 (...)
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。