LINUXEZSDK-DAVINCI

用于 DaVinci™ DM814x 和 DM816x 视频处理器的 Linux EZ 软件开发套件 (EZSDK)

LINUXEZSDK-DAVINCI

下载

概述

Linux EZ 软件开发套件 (EZ SDK) 可让客户在短短几分钟内完成器件评估,并在一小时内开始开发。该套件提供 DaVinci™ 开发人员评估和开始开发 DaVinci™ DM816x/DM814x 处理器所需的一切内容。使用附带的基于图形用户界面 (GUI) 的应用程序启动器,即可轻松启动演示、基准和应用。此外,开发人员还能轻松开发应用,并将其添加到应用程序启动器中。EZ SDK 还包括视频/音频编解码器、DSP 加速算法以及各种工具(如 C6EZRun 和 C6EZAccel),使 ARM 开发人员可以轻松利用 DSP 执行信号处理任务。

DaVinci Linux EZSDK 由 TI 免费提供,无需任何运行版税。

特性
  • 基于 2.6.37+ 内核的 Linux 支持
  • Android Gingerbread 支持
  • 音频/视频编解码器
  • 应用示例:联网音频/视频预配置项目
  • 用于所有目标应用和主机应用的矩阵应用程序启动器和统一安装程序
  • 快速启动开发
  • 受 CCStudio v5 (Eclipse 5.0) 支持:编译、构建、调试
  • CodeSourcery Lite GCC 工具链
  • Qt 图形 SDK 插件
  • OpenMax 库和工具箱演示
包含项目:
DaVinci™ Linux SDK 包括以下组件:
  • Linux 内核 2.6.37
  • 启动加载程序
  • 文件系统
  • Qt/Webkit 应用程序框架
  • 基于图形用户界面 (GUI) 的应用程序启动器
  • 3D 图形支持
  • 示例应用
  • 主机工具包括闪存工具和引脚 MUX 实用程序
  • 软件开发人员指南
  • DSP 软件组件:BIOS6.3、MFP3.21 和 Syslink
  • HDVICP2 加速编解码器:H.264 编码/解码、MPEG4 编码/解码、MPEG2 解码和 VC1/WMV9 等视频解码器
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

软件开发套件 (SDK)

LINUXEZSDK-DAVINCI 适用于 DM814x 和 DM816x 的 Linux EZ 软件开发套件 (EZSDK) - ALPHA 版

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
基于 Arm 的处理器
TMS320DM8127 DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM8147 DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM8148 DaVinci 数字媒体处理器
数字信号处理器 (DSP)
TMS320DM8165 DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM8167 DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM8168 DaVinci 数字媒体处理器
下载选项

LINUXEZSDK-DAVINCI 适用于 DM814x 和 DM816x 的 Linux EZ 软件开发套件 (EZSDK) - ALPHA 版

close
最新版本
版本: 5.05.02.00
发布日期: 30 十二月 2012

Code Sourcery ARM GCC Tool Chain

EZSDK 5.05 Additional sources ISO image [optional]

MD5 校验和

dm816x-evm EZSDK 5.05 Demo Binaries [optional]

MD5 校验和

dm814x-evm EZSDK 5.05 Demo Binaries [optional]

MD5 校验和
产品
基于 Arm 的处理器
TMS320DM8127 DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM8147 DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM8148 DaVinci 数字媒体处理器
数字信号处理器 (DSP)
TMS320DM8165 DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM8167 DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM8168 DaVinci 数字媒体处理器

文档

发布信息

Attention C6A816x/AM389x Users: If you have an older EVM that supports only DDR2 Memory, then please read the release notes for important installation and upgrade information before downloading the installer.

Attention DM814x Users: If you have an EVM without an Expansion IO with touchscreen LCD, then please read the release notes for important installation and upgrade information on how to configure your for HDMI display.

Internet Explorer users: right click, select Save As. In the file dialog change the file type to All Files before saving the file (otherwise the installer will be saved as a text file).

5.2 If necessary make the installer executable manually by executing:

5.3 Execute the installer on the host and follow the instructions:

5.4 Once installation is complete, the Software Developers Guide (SDG) will open. Follow the instructions in the SDG to start developing software.

5.5 The SDG and other documentation can be found in the docs folder of the EZSDK installation directory.

5.6 If desired, the SD card referenced in the QSG can be re-created as described in section

in the SDG. Optionally, you can download the Demo Binaries tar.gz file. This package is a subset of the full EZSDK and contains the scripts and documentation required to create an SD card or export the EZSDK filesystem on NFS. Since this package is much smaller than the full EZSDK, you can optionally download it ahead of the full EZSDK installer to quickly evaluate the demonstration applications. To do any software development, you will need to download and install the full EZSDK.

The EZSDK installer already comes with the sources of the TI software. If you want to download the additional source files of the open source components, download them below as an ISO image (

). Note that this is an

download which is not required to develop applications with the EZSDK.

If you prefer a physical disk, please click on

and one will be sent to you by mail. Please include your name and mailing address in the email if requesting a physical DVD.

There is a US $17 shipping and handling fee associated with receiving the CD.

Windows Users - If you are having difficulties with the download see

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
C6RUN-DSPARMTOOL 用于 TI DSP+ARM 器件的 C6EZRun 软件开发工具 CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频