PROCESSOR-SDK-K2G
适用于 66AK2Gx 处理器的 SDK – Linux 和 TI-RTOS 支持
PROCESSOR-SDK-K2G
概述
Processor SDK(软件开发套件)是统一的软件平台,适用于 TI 嵌入式处理器,设置简单,提供开箱即用的快速基准测试和演示。Processor SDK 的所有版本在 TI 的广泛产品系列中保持一致,让开发人员可以无缝地在多种器件之间重用和迁移软件。借助 Processor SDK 和 TI 的嵌入式处理器解决方案,开发可扩展平台解决方案从未如此简单。
处理器 SDK 包括对 Linux 和 TI-RTOS 操作系统的支持。
Linux 亮点:
- 长期稳定 (LTS) 主线 Linux 内核支持
- U-Boot 引导加载程序支持
- Linaro GNU Compiler Collection (GCC) 工具链
- 兼容 Yocto Project™ OE Core 的文件系统
RTOS 亮点:
- TI-RTOS 内核,适用于 TI 器件的轻量级实时嵌入式操作系统
- 芯片支持库、驱动程序和基本的板级支持实用程序
- 用于多个核心和器件之间通信的处理器间通信
- 经过优化的 C66x 算法库
- 基本的网络栈和协议
- 引导加载程序和引导实用程序
- Linaro GNU Compiler Collection (GCC) 工具链
- TI 不再为适用于 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2G 的 TI-RTOS 处理器 SDK 提供持续的设计支持。有关详细信息,请参阅本公告。
Linaro 工具链支持
Linaro 工具链包括强大的商用级工具,这些工具专门针对 Cortex-A 处理器进行了优化。此工具链得到了 TI 和整个 Linaro 社区的全力支持,包括来自 Linaro 内部工程师、成员公司开发者以及开源社区的其他人员的支持。此最新版 Processor SDK 中包含 Linaro 工具、软件和测试过程。
Yocto Project™ 支持
Yocto Project 是由 Linux 基金会设立的开源协作项目,旨在简化构建嵌入式 Linux 软件发行版的框架。TI 通过 Arago 发行版提供 Yocto Project。Arago 项目提供经验证和测试并受支持的软件包子集,并且使用免费和开放的工具链构建而成。有关 Yocto 项目和 TI Arago 发行版的其他资源,请访问 arago-project.org。
特性
Linux 特性
- 开放的 Linux 支持
- Linux 内核和引导加载程序
- 文件系统
- Qt/Webkit 应用程序框架
- 3D 图形支持
- 集成式 WLAN 和 Bluetooth® 支持
- 基于 GUI 的应用程序启动器
- 示例应用,包括:
- ARM 基准程序:Dhrystone、Linpack、Whetstone
- Webkit Web 浏览器
- 软 WiFi 接入点
- 加密:AES、3DES、MD5、SHA
- 多媒体:GStreamer/FFMPEG
- 可编程实时单元 (PRU)
- 用于 Linux 开发的 Code Composer Studio™ IDE
- 文档
RTOS 特性
- 提供完整的驱动程序
- 裸机次级引导加载程序
- 调试和仪表实用程序
- 板级支持包
- 演示和示例
- 用于 RTOS 开发的 Code Composer Studio™ IDE
- 文档
Processor SDK 是免费的,无需向德州仪器 (TI) 支付任何运行时版税。
下载
PROCESSOR-SDK-LINUX-K2G — 适用于 K2Gx 的 Linux 处理器 SDK
支持的产品和硬件
PROCESSOR-SDK-LINUX-K2G — 适用于 K2Gx 的 Linux 处理器 SDK
K2G EVM Linux SDK (64-bit Binary)
Code Composer Studio IDE for Windows Host
Code Composer Studio IDE for Linux Host
Only used when creating an SD Card on Windows
Standalone ARM Toolchain - ARM GCC 8.3 2019.03 hard-float toolchain
K2G Linux SDK BSP Source Code
K2G Linux SDK prebuilt BSP binaries and root filesystem
K2G Linux SDK Arago source downloads
Quick Start Guide that was included in the EVM kit
文档
Instructions for creating an SD Card with Linux
Instructions for creating an SD Card with Windows
Link to Release Notes for Processor SDK Linux
Getting Started Guide
Link to the online Software Developers Guide which has the latest content
Software Manifest of Components Inside the SDK
发布信息
More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor SDK Linux Getting Started Guide (GSG) below or the latest version here . For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor SDK Linux Software Developer's Guide (SDG) below or the latest version here .
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-K2G — 适用于 K2G 的 Linux-RT 处理器 SDK
支持的产品和硬件
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-K2G — 适用于 K2G 的 Linux-RT 处理器 SDK
K2G EVM Linux SDK (64-bit Binary)
Code Composer Studio IDE for Windows Host
Code Composer Studio IDE for Linux Host
Only used when creating an SD Card on Windows
Standalone ARM Toolchain - ARM GCC 8.3 2019.03 hard-float toolchain
K2G Linux SDK BSP Source Code
K2G Linux SDK prebuilt BSP binaries and root filesystem
K2G Linux SDK Arago source downloads
Quick Start Guide that was included in the EVM kit
Quick Start Guide that was included in the EVM kit
文档
Instructions for creating an SD Card with Linux
Instructions for creating an SD Card with Windows
Link to Release Notes for Processor SDK Linux
Getting Started Guide
Link to the online Software Developers Guide which has the latest content
Software Manifest of Components Inside the SDK
发布信息
More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor SDK Linux Getting Started Guide (GSG) below or the latest version here . For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor SDK Linux Software Developer's Guide (SDG) below or the latest version here .
PROCESSOR-SDK-RTOS-K2G — 适用于 K2Gx 的 RTOS 处理器 SDK
支持的产品和硬件
PROCESSOR-SDK-RTOS-K2G — 适用于 K2Gx 的 RTOS 处理器 SDK
K2G RTOS SDK installer for Windows Host
K2G RTOS SDK installer for Linux Host
Code Composer Studio IDE for Windows Host
Code Composer Studio IDE for Linux Host
Quick Start Guide that was included in the EVM kit
文档
Additional software elements not included in SDK
Link to Release Notes for Processor SDK RTOS
Link to Getting Started Guide for Processor SDK RTOS
Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS
Software Manifest of Components Inside the SDK
发布信息
More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor RTOS SDK Getting Started Guide. For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor RTOS SDK Software Developer Guide.
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用手册 | TI 处理器和 MCU 上支持的工业通信协议 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025-9-22 | |
| 应用手册 | PRU-ICSS Getting Started Guide on TI-RTOS (Rev. A) | 2019-1-18 | ||||
| 应用手册 | PRU-ICSS Getting Starting Guide on Linux (Rev. A) | PDF | HTML | 2018-12-10 | |||
| 白皮书 | The Yocto Project:Changing the way embedded Linux software solutions are develop | 2013-3-14 |