JAJA708 September 2020 TPS55288 , TPS55288-Q1 , TPS552882 , TPS552882-Q1
スイッチング電源は、半導体のスイッチング動作が大きく、回路の電流の di/dt が大きいため、EMI ノイズは避けられないものです。EMI の制御は、スイッチ・モード電源 (SMPS) の設計で最も困難な課題の 1 つです。このアプリケーション・ノートでは、EMI ノイズの根本的な原因を分析します。次に、EMI ノイズを最小化するための設計ガイドラインのリストを示します。このガイドラインはレイアウト・レベルのヒントとして、コンポーネントの配置、レイヤのスタックアップ、グランド・プレーンの配線について触れています。また、このガイドラインには回路レベルの設計も含まれており、周波数ディザリング、スナバ回路、フィルタ回路の設計についても解説しています。
Other TMs
SMPS は、スイッチング時の遷移の dv/dt と di/dt が大きいため、電子的なノイズが発生します。高周波数の SMPS は通常、スイッチング周波数の高調波として低周波数ノイズ (30MHz 未満)、スイッチング・ノード電圧リンギングおよび高周波数のパルス電流から中周波数広帯域ノイズ (30~300MHz)、逆回復から高周波数ノイズと、3 種類の EMI が発生します。LC フィルタを使用すると、低周波 EMI を簡単にフィルタリングできます。この設計ガイドラインの目的は、対処が最も困難な中周波数から高周波数の放射 EMI を最小限に抑え、厳格な CISPR25 level5 EMI テストに合格することです。
このアプリケーション・ノートでは、EMI ノイズの根本的な原因を分析します。次に、EMI ノイズを最小化するための設計ガイドラインのリストを示します。このガイドラインはレイアウト・レベルのヒントとして、コンポーネントの配置、レイヤのスタックアップ、グランド・プレーンの配線について触れています。また、このガイドラインには回路レベルの設計も含まれており、周波数ディザリング、スナバ回路、フィルタ回路の設計についても解説しています。
エネルギーの一部は PCB から直接放射され、干渉電流を伝達する小型のアンテナとしてモデル化できます。小さいループとは、対象となる周波数の 1/4 波長 (100MHz で 75cm) より小さい寸法のループを意味します。ほとんどの PCB ループでは、数 MHz までの放射周波数については、小さいと見なされます。このような小さいループからグランドを流れる最大電界強度は、周波数の 2 乗、ループ面積、電流に比例します。
ここで周波数は Hz 単位、A はループ面積で m2 単位、I はアンペア単位、r はメートル単位です。多くの高調波を持つ方形波では、Is にフーリエ・スペクトラムを使用する必要があります。
Equation1 を使用して、PCB 設計を改善する必要があるかどうかを大まかに示すことができます。たとえば、A=4cm2、Is=10mA、f=100MHz、r=3m の場合、次のようになります。
CISPR 22 Class B の制限値は 3 メートルで約 40dBμV/m なので、50.9dBμV/m は制限を超過しています。したがって、電界を制限より小さくするよう、回路を改善する必要があります。Equation1 から、コントロールできる項目はループ領域 A と高周波電流であることがわかります。良好な部品の配置とグランド・シールドにより、ループ面積 A を減らすことができます。スイッチング速度を遅くしたり、対称型のスイッチング・ループ配置を使用したりすることで、高周波電流を低減できます。
周期 T、パルス幅 tW、立ち上がり時間 tR、立ち下がり時間 tF の台形電流波形の概略図を、図 2-1 (A) に示します。基本周波数と多くの上部高調波で構成される周波数ドメインを、図 2-1 (B) に示します。パルス期間、パルス幅、立ち上がり / 立ち下がり時間、および上側高調波の振幅との関係は、フーリエ解析によって求めることができます。
図 2-1 は 500kHz のスイッチング信号に基づいており、パルス幅は 1μs、立ち上がり時間は 5ns、立ち下がり時間は 8ns です。tRǂ tF の条件では、小さい方の条件のみが考慮されます。したがって、帯域幅 fR は tR によって決定されます。放射 EMI の問題は、50MHz~500MHz の範囲で多く発生します。立ち上がり (または立ち下がり) 時間を長くすると、fR のポイントが低い周波数に移行するのが見られます。したがって、高周波数の高調波成分は 40dB/dec でより高速にロールオフします。