随着工业系统出现了电压增高的发展趋势,越来越多具有多个电源域的系统产生了隔离需求。为了使这些域协同工作,需要对信号进行隔离来实现良好的信号通信,还需要隔离电源以为次级侧元件供电。图 1 所示为分组隔离式数据采集系统的通用框图。微控制器 (MCU) 和模数转换器 (ADC) 之间使用了一个隔离器,以保护 MCU 免受现场输入信号的高压瞬变和电噪声影响。若要为 ADC 和数字隔离器的次级侧供电,需要使用隔离式电源。此示例介绍了一个分立式解决方案,该解决方案使用变压器驱动器、变压器和 LDO 为 ADC 和隔离器供电。
虽然分立式解决方案具有成本效益,但这种方法可能更复杂。它需要各种外部元件,占用大量 PCB 空间,尤其是体积庞大的外部变压器,不仅在 X 和 Y 维度上而且在高度上也占据空间。
相反,ISOW7741 是具有集成式芯片级变压器的增强型四通道数字隔离器,采用单个小型封装,如图 2 所示。该器件通过消除图 1 中使用的分立式元件来简化系统设计。ISOW7741 最多可节省 30% 的布板空间,设计简单并能减少构建材料 (BOM)。
ISOW7741 旨在使用具有成本效益的两层结构电路板以超过 3dB 的裕量满足 CISPR32 B 类标准。TI 在 ISOW7741 的设计和布局中使用获得专利的对称架构,以减少发射。如图 3 的 ISOW7741 内部方框图所示,VISOIN 引脚(为电路的数字隔离器部分供电)与 VISOOUT 引脚(集成型功率转换器的输出端)是隔离的。信号和电源路径的这种隔离可降低封装内部的高频耦合。此外,变压器的开关频率从 60MHz 更改为 25MHz,可降低发射频谱中高频分量的强度。
外部铁氧体磁珠可用于进一步衰减发射。将两个 0402 型铁氧体磁珠(器件型号:BLM15EX331SN1)放置在 VISOOUT 至 VISOIN 以及 GND2 路径之间(如下图所示),这将在电源线路由到 PCB 上的其他元件之前衰减电源转换器产生的高频噪声。建议采用以下布局,实现器件的出色性能、超高效率和超低发射。
使用自适应迟滞控制器将 ISOW7741 的电压纹波大幅降低至 24mV。具有低纹波对模拟电路的整体系统性能有利,因为它可降低对单个电源抑制比 (PSRR) 的要求。低纹波无需在驱动敏感模拟电路之前使用 LDO 等电路进行额外滤波,这能够节省布板空间并降低设计成本。
自适应迟滞控制器具有两大优势。第一个优势是能够更灵活地使用去耦电容器来进一步改善纹波。使用 100µF 旁路电容器可实现 < 10mV 的电压纹波。另一个优势是该设计具有出色的瞬态负载调节性能,例如,负载在 0 和 1 之间变化的 CAN 应用。
ISOW7741 也包含诊断功能,可验证系统和产品的行为是否符合预期。“启用直流/直流故障保护功能”引脚可用作输入引脚,以启用或禁用集成型直流/直流电源转换器;也可用作输出引脚,从而在电源转换器运行不正常时发出警报。如果在 VDD > 7V、VDD < 2.5V 下报告了故障,或者结温 > 170°C,此引脚将变为低电平,禁用直流/直流转换器,以防对 ISOW7741 以及下游元件造成严重损坏。
如前所述,ISOW7741 可分离逻辑和电源路径,从而实现 1.71V 至 5.5V 的逻辑电源电压范围和 3V 至 5.5V 的电源转换器电源电压范围。例如,这允许电源转换器在 5V 输入电压和 5V 输出电压下工作,同时为 ADC 等次级侧元件提供低至 1.8V 的逻辑电压。
ISOW7741 还将 VISOOUT 负载调节从 10% 降至 5%。负载调节对系统很重要,以便在负载发生变化时为次级侧元件提供稳定的电压。如果未保持适当的负载调节,下游器件(例如收发器或 ADC)对其保证值而言将微不足道。
ISOW7741 使用隔离电容器与隔离变压器的组合,可实现业界超高的隔离额定值和超长使用寿命。当受控电源和数据信号通过这些隔离栅时,会产生电磁干扰 (EMI)。这些辐射发射 (RE) 会对其他电子系统和网络的性能产生负面影响。因此,隔离器件需要保持电磁兼容性并符合传导和辐射发射标准。辐射发射标准/测试的目的有两个:确保器件的辐射发射不干扰广播无线电服务,并规定用于确保测量再现性和结果重复性的规程。
CISPR 32 是面向多媒体设备 (MME) 的电磁兼容标准。这涉及信息技术设备 (ITE)、音频设备、视频设备、广播接收设备和娱乐照明控制设备。CISPR32 考虑了两类最终用户终端设备。A 类设备是专为在商业、工业或商业环境中使用而销售的设备。B 类设备则是指那些家用设备。B 类限制比 A 类限制更严格,如下表所示。
CISPR32 指定了一个放置在消声室中的非导电转盘上的被测设备 (EUT),如图 6 所示。EUT 放置在距离接收天线 10 米远的位置。天线按水平极化和垂直极化进行配置,并将高度调整到 1 米和 4 米之间。对于每个天线高度和极化方式,转盘上的 EUT 会从 0 度旋转到 360 度,以找到最大场强读数。所记录的不同极化和高度之间的最坏情况发射读数在 30MHz 到 1GHz 之间。
图 7 所示为 ISOW7741 的评估模块板,用在 CISPR32 辐射发射测试中。EVM 原理图和 PCB 布局可在 ISOW7741DFEVM 用户指南中找到。图 8 所示为 ISOW7741 EVM 测试设置的简要方框图。铁氧体磁珠的放置很有战略性,在线性稳压器 (LDO) 之前和之后以及 ISO7741 的输出电源引脚 (VISOOUT) 上,用以抑制系统级发射。表 1 所示为 ISOW7741 和竞争器件的三种配置,采用 CISPR32 B 类辐射发射标准进行了测试。
Vcc1 (V) |
Vcc2 (V) |
VISOOUT 电压 (V) |
VISOOUT 负载 (mA) |
|
测试 1 |
5 |
5 |
5 |
100 |
测试 2 |
5 |
3.3 |
3.3 |
50 |
测试 3 |
5 |
5 |
5 |
10 |
下图分别显示了三种配置的测试结果。ISOW7741 通过了 CISPR32 B 类辐射发射测试,所有三种配置都有足够的裕量。竞争器件未能通过采用 5V 输出、100mA 负载(测试 1)和 3.3V 输出、50mA 负载(测试 2)配置的 CISPR32 B 类辐射发射测试。它仅通过了 5V 输出、10mA 负载(测试 3)测试。ISOW7741 不仅以足够的裕量通过了 CISPR32 B 类辐射发射测试,而且其发射能级与产生的输出电压和负载量无关。对于具有可变负载条件和不同电压电平要求的系统,要符合电磁兼容性 (EMC) 标准,ISOW7741 发射能级的一致性是个显著优势。
图 15 显示,在设计时就考虑了发射注意事项的系统中使用 ISOW7741 有助于保持发射能级与本底噪声一样低。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司