ZHCABI3 March   2022 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 系统概述
  4. 硬件必要条件
  5. 硬件配置
  6. HW 引脚排列、默认跳线和连接
  7. 原理图
  8. 跳线设置和说明
  9. LED
  10. 软件架构
  11. 驱动和反馈时序
  12. 10基准测试结果
    1. 10.1 电机控制 R5F 处理时间
    2. 10.2 用于进入 R5F ISR 的触发点/捕获点
  13. 11关于演示的详细用户指南
    1. 11.1 步骤 0.获取软件并编译
    2. 11.2 步骤 1.开始使用硬件
    3. 11.3 步骤 2.配置 ROQ437 EnDat2.2 编码器以缩短 EnDat 2.2 恢复时间(只需在首次使用 ROQ437 编码器时执行一次)
    4. 11.4 步骤 3.开环 Iq 控制(BUILDLEVEL == OPEN_LOOP_IQ_ID)
    5. 11.5 步骤 4.闭环 Iq/Id 控制(BUILDLEVEL == CLOSED_LOOP_IQ_ID)
    6. 11.6 步骤 5.闭环速度控制(BUILDLEVEL == CLOSED_LOOP_SPEED)
    7. 11.7 步骤 6.闭环位置控制(BUILDLEVEL == CLOSED_LOOP_POSITION)
  14. 12使用 MCU+SDK 08.00.00.21 & CCS 10.3.1 进行编译
  15. 13总结
  16. 14附录 A:详细的电机控制 R5F 处理时间
  17. 15参考文献

摘要

随着工业 4.0 和智能工厂的兴起,对精密、节能、安全和互联式系统提出了很高的要求。电机能耗占全球能耗的 40% 至 50%,该行业正专注于提高电机的总体生产率。恒定转速驱动器本质低效,正在被由处理器控制的可调转速驱动器大量取代。智能工业系统正在采用数字电机反馈系统。与工业以太网配合进行通信,其可为工厂和能源部门提供更高的效率。根据现场使用的自动化系统,互联驱动器使用多种工业通信协议。

AM243x/AM64x 单芯片伺服驱动器演示表明,AM243x/AM64x 器件可支持完全集成式实时伺服驱动器控制和通信路径。该路径可通过以下方式进行扩展:从接收用于扭矩/转速/位置的 EtherCAT CiA402 目标命令,到对所连接的电机执行闭环 FOC 环路控制,再到将实际值传回给 EtherCAT PLC。

本文档所讨论的工程配套资料和源代码可从以下 URL 下载:https://www.ti.com/lit/zip/sprad03