PROCESSOR-SDK-K2H

适用于 66AK2HX 处理器的 Processor SDK – Linux 和 TI-RTOS 支持

PROCESSOR-SDK-K2H

下载

概述

Processor SDK(软件开发套件)是统一的软件平台,适用于 TI 嵌入式处理器,设置简单,提供开箱即用的快速基准测试和演示。  Processor SDK 的所有版本在 TI 的广泛产品系列中保持一致,让开发人员可以无缝地在多种器件之间重用和迁移软件。  借助 Processor SDK 和 TI 的嵌入式处理器解决方案,开发可扩展平台解决方案从未如此简单。

Processor SDK v.02.xx 包括对 Linux 和 TI-RTOS 操作系统的支持。

Linux 亮点:

  • 长期稳定 (LTS) 主线 Linux 内核支持
  • U-Boot 引导加载程序支持
  • Linaro GNU Compiler Collection (GCC) 工具链
  • 兼容 Yocto Project™ OE Core 的文件系统

RTOS 亮点:

  • TI-RTOS 内核,适用于 TI 器件的轻量级实时嵌入式操作系统
  • 芯片支持库、驱动程序和基本的板级支持实用程序
  • 用于多个核心和器件之间通信的处理器间通信
  • 经过优化的 C66x 算法库
  • 基本的网络栈和协议
  • 引导加载程序和引导实用程序
  • Linaro GNU Compiler Collection (GCC) 工具链


Linaro 工具链支持
Linaro 工具链包括强大的商用级工具,这些工具专门针对 Cortex-A 处理器进行了优化。此工具链得到了 TI 和整个 Linaro 社区的全力支持,包括来自 Linaro 内部工程师、成员公司开发者以及开源社区的其他人员的支持。此最新版 Processor SDK 中包含 Linaro 工具、软件和测试过程。

Yocto Project™ 支持
Yocto Project 是由 Linux 基金会设立的开源协作项目,旨在简化构建嵌入式 Linux 软件发行版的框架。TI 通过 Arago 发行版提供 Yocto Project。Arago 项目提供经验证和测试并受支持的软件包子集,并且使用免费和开放的工具链构建而成。有关 Yocto 项目和 TI Arago 发行版的其他资源,请访问 arago-project.org。

特性

Linux 特性

  • 开放的 Linux 支持
  • Linux 内核和引导加载程序
  • 文件系统
  • 基于 GUI 的应用程序启动器
  • 示例应用,包括:
    • ARM 基准程序:Dhrystone、Linpack、Whetstone
    • 加密:AES、3DES、MD5、SHA
  • 主机工具,包括闪存实用程序
  • 用于 Linux 开发的 Code Composer Studio™ IDE
  • 文档

RTOS 特性

  • 提供完整的驱动程序
  • 调试和仪表实用程序
  • 板级支持包
  • 演示和示例
  • 用于 RTOS 开发的 Code Composer Studio™ IDE
  • 文档

Processor SDK 是免费的,无需向德州仪器 (TI) 支付任何运行时版税。

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-K2HK 适用于 K2H 的 Linux 处理器 SDK

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
基于 Arm 的处理器
66AK2H06 高性能多核 DSP+Arm - 2 个 Arm A15 内核、4 个 C66x DSP 内核 66AK2H12 高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、8 个 C66x DSP 内核 66AK2H14 高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、8 个 C66x DSP 内核、10GbE
下载选项

PROCESSOR-SDK-LINUX-K2HK 适用于 K2H 的 Linux 处理器 SDK

close
最新版本
版本: 06.03.00.106
发布日期: 2020-4-19

Code Composer Studio IDE for Windows Host

Code Composer Studio IDE for Linux Host

Standalone ARM Toolchain - ARM GCC 8.3 2019.03 hard-float toolchain

K2H/K2K Linux SDK BSP Source Code

MD5 校验和

K2H/K2K Linux SDK prebuilt BSP binaries and root filesystem

MD5 校验和

K2H/K2K Linux SDK Arago source downloads

MD5 校验和
产品
基于 Arm 的处理器
66AK2H06 高性能多核 DSP+Arm - 2 个 Arm A15 内核、4 个 C66x DSP 内核 66AK2H12 高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、8 个 C66x DSP 内核 66AK2H14 高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、8 个 C66x DSP 内核、10GbE

文档

Link to Release Notes for Processor SDK Linux

Quick Start Guide that was included in the EVM kit

Link to the online Software Developers Guide which has the latest content

Software Manifest of Components Inside the SDK

发布信息

Thank you for your interest in the K2H/K2K Software Development Kit (SDK). If you would like to install the full SDK on a Linux Host computer for development, you'll need the K2H/K2K Linux SDK Essentials below

More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor SDK Linux Getting Started Guide (GSG) below or the latest version here . For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor SDK Linux Software Developer's Guide (SDG) below or the latest version here .

软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-K2HK 适用于 K2H 的 Linux-RT 处理器 SDK

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
基于 Arm 的处理器
66AK2H06 高性能多核 DSP+Arm - 2 个 Arm A15 内核、4 个 C66x DSP 内核 66AK2H12 高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、8 个 C66x DSP 内核 66AK2H14 高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、8 个 C66x DSP 内核、10GbE
下载选项

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-K2HK 适用于 K2H 的 Linux-RT 处理器 SDK

close
最新版本
版本: 06.03.00.106
发布日期: 2020-4-19

Code Composer Studio IDE for Windows Host

Code Composer Studio IDE for Linux Host

Standalone ARM Toolchain - ARM GCC 8.3 2019.03 hard-float toolchain

K2H/K2K Linux SDK prebuilt BSP binaries and root filesystem

MD5 校验和

K2H/K2K Linux SDK Arago source downloads

MD5 校验和
产品
基于 Arm 的处理器
66AK2H06 高性能多核 DSP+Arm - 2 个 Arm A15 内核、4 个 C66x DSP 内核 66AK2H12 高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、8 个 C66x DSP 内核 66AK2H14 高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、8 个 C66x DSP 内核、10GbE

文档

Link to Release Notes for Processor SDK Linux

Quick Start Guide that was included in the EVM kit

Link to the online Software Developers Guide which has the latest content

Software Manifest of Components Inside the SDK

发布信息

Thank you for your interest in the K2H/K2K Software Development Kit (SDK). If you would like to install the full SDK on a Linux Host computer for development, you'll need the K2H/K2K Linux SDK Essentials below

More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor SDK Linux Getting Started Guide (GSG) below or the latest version here . For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor SDK Linux Software Developer's Guide (SDG) below or the latest version here .

软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-K2HK 适用于 K2H 的 RTOS 处理器 SDK

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
基于 Arm 的处理器
66AK2H06 高性能多核 DSP+Arm - 2 个 Arm A15 内核、4 个 C66x DSP 内核 66AK2H12 高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、8 个 C66x DSP 内核 66AK2H14 高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、8 个 C66x DSP 内核、10GbE
下载选项

PROCESSOR-SDK-RTOS-K2HK 适用于 K2H 的 RTOS 处理器 SDK

close
最新版本
版本: 06.03.00.106
发布日期: 2020-4-19

Code Composer Studio IDE for Windows Host

Code Composer Studio IDE for Linux Host

产品
基于 Arm 的处理器
66AK2H06 高性能多核 DSP+Arm - 2 个 Arm A15 内核、4 个 C66x DSP 内核 66AK2H12 高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、8 个 C66x DSP 内核 66AK2H14 高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、8 个 C66x DSP 内核、10GbE

文档

Additional software elements not included in SDK

Link to Release Notes for Processor SDK RTOS

Link to Getting Started Guide for Processor SDK RTOS

Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS

Software Manifest of Components Inside the SDK

Quick Start Guide that was included in the EVM kit

发布信息

Thank you for your interest in the K2H/K2K Processor Software Development Kit (SDK) for a real-time operating system (RTOS). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers. The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality. The software components are fully tested to ensure that they work together with TI's Code Composer Studio integrated development environment.

More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor RTOS SDK Getting Started Guide. For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor RTOS SDK Software Developer Guide.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Processor SDK-Linux-Software Developer's Guide 2016-1-26
用户指南 Processor SDK-RTOS-Software Developer's Guide 2016-1-26
白皮书 Mainline Linux™ ensures stability and innovation 2014-3-27
白皮书 Linaro Speeds Development in TI Linux SDKs PDF | HTML 2013-8-27
白皮书 The Yocto Project:Changing the way embedded Linux software solutions are develop 2013-3-14

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频