66AK2H12
- 8 个 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 内核子系统
(C66x CorePac),每个具有
- 1.0GHz 或 1.2GHz C66x 定点和浮点 DSP 内核
- 1.2GHz 时,定点运算速度达 38.4 GMacs/内核
- 1.2GHz 时,浮点运算速度达 19.2 GFlops/内核
- 存储器
- 每个 CorePac 具有 32KB 的 L1P
- 每个 CorePac 具有 32KB 的 L1D
- 每个 CorePac 具有 1024KB 的本地 L2
- 1.0GHz 或 1.2GHz C66x 定点和浮点 DSP 内核
- ARM CorePac
- 4 个 ARM® Cortex®-A15 MPCore™处理器,频率高达 1.4GHz
- 4MB L2 缓存,由 4 个 ARM 内核共享
- 完全执行 ARMv7-A 架构指令集
- 每个内核具有 32-KB L1 指令和数据缓存
- AMBA 4.0 AXI 一致性扩展 (ACE) 主端口,与多核共享存储器控制器 (MSMC) 相连,可实现对共享的 MSMC 静态随机存取存储器 (SRAM) 的低延迟访问
- 多核共享存储器控制器 (MSMC)
- 6MB 的 MSM SRAM 存储器,由 8 个 DSP CorePac 和 1 个 ARM CorePac 共享
- MSM SRAM 与 DDR3_EMIF 的存储器保护单元 (MPU)
- 多核导航器
- 具有队列管理器的 16K 多用途硬件队列
- 基于数据包的直接内存访问 (DMA) 支持零开销传输
- 网络协处理器
- 数据包加速器可支持
- 传输面 IPsec,GTP-U,SCTP,PDCP
- L2 用户面 PDCP(RoHC、无线加密)
- 每秒 1.5M 数据包速率下的线速吞吐量达 1Gbps
- 安全加速器引擎可支持
- IPSec、SRTP、3GPP 以及 WiMAX 空中接口和 SSL/TLS 安全
- ECB、CBC、CTR、F8、A5/3、CCM、GCM、HMAC、CMAC、GMAC、AES、DES、3DES、Kasumi、SNOW 3G、SHA-1、SHA-2(256 位散列)、MD5
- 高达 2.4Gbps 的 IPSec 和 2.4Gbps 的空中加密
- 以太网子系统
- 5 端口开关(4 个 SGMII 端口)
- 数据包加速器可支持
- 外设
- 4 个 SRIO 2.1 通道
- 支持高达 5Gbaud 的传输速率
- 支持直接 I/O,消息传输
- 2 通道 PCIe Gen2
- 支持高达 5Gbaud 的传输速率
- 两个超链接
- 支持连接到其他提供资源可扩展性的 KeyStone™ 架构器件
- 支持高达 50Gbaud 的传输速率
- 10 千兆位以太网 (10-GbE) 交换子系统(仅限
66AK2H14)
- 2 个 XFI 端口
- 支持 IEEE 1588
- 5 个增强型直接存储器访问 (EDMA) 模块
- 两个速度高达 1600MHz 的 72 位 DDR3/DDR3L 接口
- EMIF16 接口
- USB 3.0
- 2 个 UART 接口
- 3 个 I2C 接口
- 32 个通用输入输出 (GPIO) 引脚
- 3 个串行外设接口 (SPI) 接口
- 信号量模块
- 64 位计时器
- 20 个 64 位计时器(66AK2H14 和 66AK2H12)
- 14 个 64 位计时器 (66AK2H06)
- 5 个片上锁相环 (PLL)
- 4 个 SRIO 2.1 通道
- 商用温度范围:
- 0ºC 至 85ºC
- 扩展温度范围:
- –40ºC 至 100ºC
66AK2Hxx 平台采用 KeyStone II 架构将四个 ARM Cortex-A15 处理器与多达八个 TMS320C66x 高性能 DSP 结合在一起。66AK2H14/12/06 提供高达 5.6GHz 的 ARM 和 9.6GHz 的 DSP 处理速度,同时兼具安全性、数据包处理和以太网交换功能,而且功耗低于多芯片解决方案。66AK2H14/12/06 器件最适合嵌入式基础设施 应用 ,例如云计算、媒体处理、高性能计算、转码、安全性、游戏、分析和虚拟桌面。
C66x 内核在不影响处理器速度、尺寸或功耗的前提下,将定点和浮点计算能力同时融入到了处理器中。原始计算性能高达 38.4GMACS 和 19.2Gflops(每个内核,在 1.2GHz 的工作频率下)。此外,C66x 还完全向后兼容 C64x+ 器件的软件。C66x 内核集成 90 条专门用于浮点 (FPi) 以及面向矢量数学 (VPi) 处理的新指令。
66AK2H14/12/06 器件配有一套完整的开发工具,其中包括 C 编译器、用于简化编程和调度的汇编优化器、用于查看源代码执行情况的 Windows®用于观察源代码执行的调试器界面。
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针
XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。
XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针
XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。 请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。
对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。 对于引脚上的跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。
XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)
TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网
XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。
XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)
BIOSLINUXMCSDK-K2 — 支持 KeyStone II ARM A15 + DSP C66x 的 SYS/BIOS RTOS 和 Linux OS 的 MCSDK
我们的多核软件开发套件 (MCSDK) 提供高度优化的平台专用基础驱动程序包,可在 TI C64x+™ 和 C66x 多核器件(包括 TMS320C667x、TMS320C647x 及 TMS320C645x 处理器)上进行开发。MCSDK 使开发人员能够对评估平台的硬件和软件功能进行评估,以快速开发多核应用。
MCSDK 可使应用在一个平台上使用 SYS/BIOS 和/或 Linux。独立的内核可作为控制面板指定至操作 Linux 应用,其他内核可同时指定高性能信号处理操作。此异构配置可提供灵活性,可供软件开发人员在 TI 的多核 DSP 上实施全套解决方案。
其它信息:
PROCESSOR-SDK-LINUX-K2HK — 适用于 K2H 的 Linux 处理器 SDK
Processor SDK(软件开发套件)是统一的软件平台,适用于 TI 嵌入式处理器,设置简单,提供开箱即用的快速基准测试和演示。 Processor SDK 的所有版本在 TI 的广泛产品系列中保持一致,让开发人员可以无缝地在多种器件之间重用和迁移软件。 借助 Processor SDK 和 TI 的嵌入式处理器解决方案,开发可扩展平台解决方案从未如此简单。
Processor SDK v.02.xx 包括对 Linux 和 TI-RTOS 操作系统的支持。
Linux 亮点:
- 长期稳定 (LTS) 主线 Linux 内核支持
- U-Boot 引导加载程序支持
- Linaro GNU (...)
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-K2HK — 适用于 K2H 的 Linux-RT 处理器 SDK
Processor SDK(软件开发套件)是统一的软件平台,适用于 TI 嵌入式处理器,设置简单,提供开箱即用的快速基准测试和演示。 Processor SDK 的所有版本在 TI 的广泛产品系列中保持一致,让开发人员可以无缝地在多种器件之间重用和迁移软件。 借助 Processor SDK 和 TI 的嵌入式处理器解决方案,开发可扩展平台解决方案从未如此简单。
Processor SDK v.02.xx 包括对 Linux 和 TI-RTOS 操作系统的支持。
Linux 亮点:
- 长期稳定 (LTS) 主线 Linux 内核支持
- U-Boot 引导加载程序支持
- Linaro GNU (...)
PROCESSOR-SDK-RTOS-K2HK — 适用于 K2H 的 RTOS 处理器 SDK
Processor SDK(软件开发套件)是统一的软件平台,适用于 TI 嵌入式处理器,设置简单,提供开箱即用的快速基准测试和演示。 Processor SDK 的所有版本在 TI 的广泛产品系列中保持一致,让开发人员可以无缝地在多种器件之间重用和迁移软件。 借助 Processor SDK 和 TI 的嵌入式处理器解决方案,开发可扩展平台解决方案从未如此简单。
Processor SDK v.02.xx 包括对 Linux 和 TI-RTOS 操作系统的支持。
Linux 亮点:
- 长期稳定 (LTS) 主线 Linux 内核支持
- U-Boot 引导加载程序支持
- Linaro GNU (...)
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。
AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)
FFTLIB — 用于浮点器件的 FFT 库
The Texas Instruments FFT library is an optimized floating-point math function library for computing the discrete Fourier transform (DFT).
MATHLIB — 用于浮点器件的 DSP 数学函数库
SPRC264 — TMS320C5000/6000 图像库 (IMGLIB)
C5000/6000 图像处理库 (IMGLIB) 是一款经过优化的图像/视频处理函数库,适用于 C 语言程序员。其中包括计算量庞大的实时应用程序常用的可使用 C 语言调用的通用影像/视频处理例程。使用这些例程可实现比等效标准 ANSI C 语言代码更高的性能。通过使用源代码提供即用型 DSP 函数,IMGLIB 可以显著缩短应用开发时间。
请参阅基准测试:DSP 内核基准测试
SPRC265 — TMS320C6000 DSP 库 (DSPLIB)
TMS320C6000 数字信号处理器库 (DSPLIB) 是一款平台优化型 DSP 函数库,适用于 C 编程器。它包括 C 语言可调用的通用信号处理例程,通常用于计算密集型的实时应用中。使用这些例程可实现比等效标准 ANSI C 语言代码更高的性能。通过使用源代码提供即用型 DSP 函数,DSPLIB 可以显著缩短应用开发时间。
请参阅基准测试:DSP 内核基准测试
C66XCODECS — 编解码器 - 视频和语音 – 用于基于 C66x 的设备
TI 编解码器免费提供,附带生产许可且现在可供下载。所有编解码器均经过生产环境测试,可轻松集成到视频和语音应用中。在许多情况下,我们会为 C66x 平台提供和验证 C64x+ 编解码器。下载页面及每个安装程序中都包含有数据表和发行说明。
通过点击下面的“下载选项”按钮获得的编解码器是 TI 当前提供的经过测试的最新版本。此外,某些应用演示也提供 TI 编解码器版本。演示中的编解码器版本不一定是最新版本。
MCOMMS-SWS — CouthIT Motor Control Software Engineering Services
CouthIT 的嵌入式软件团队为 TI Sitara 和 Jacinto 微处理器及微控制器提供高性能多媒体固件和软件解决方案,采用 TI C55x、C64x+、C66x 和 C7x 数字信号处理器。
该团队提供符合行业标准、可直接量产且高度优化的语音、音频和视频编解码器。这些实现方案经过专门设计,具有较低的程序和数据内存占用、以每秒百万条指令 (MIPS) 计的低 CPU 利用率、高执行性能和出色的能效。
经过优化的该编解码器产品系列非常适合媒体资源功能 (MRF) 和会话边界控制器 (SBC) (...)
TIDEP0037 — 使用 TMS320C6678 处理器实现高能效可扩展 H.265/HEVC 解决方案参考设计
HEVC 是一种高效但处理密集型的视频标准,据说在视频质量水平相同的情况下,数据压缩比是 H.264 / MPEG-4 的两倍。该设计展示了如何使用一个或多个 TMS320C6678 器件,实时实现一种高能效、软解码的 H.265/HEVC 解决方案,该方案可灵活适配不同分辨率、帧率和编码配置。 其中还包括单通道 HEVC 720p30 实时编码器和单通道 HEVC 1080p60 实时解码器的特定用例。 与 TI 的 H.264 x 编码器相比,在同样的视觉质量下,我们的 HEVC C66x HEVC 编码器可节省 40% 以上的比特率。TMS320C66x DSP (...)
TIDEP0045 — 在 TI 的 C6678 DSP 上实现实时合成孔径雷达 (SAR) 算法的参考设计
该参考设计展示了在多核 TMS320C6678 数字信号处理器 (DSP) 上运行的实时合成孔径雷达 (SAR)。SAR 面临的主要挑战之一是实时生成高分辨率图像,因为形成这种图像会涉及到对计算有严格要求的信号处理流程。 我们已在 C6678 八核定点和浮点 DSP 上实现 SAR 算法,可为您展示完整的应用性能以及它如何跨单核、双核、四核及八核 DSP 进行扩展。这里从功能角度对距离多普勒 SAR 处理算法进行了模块化,并将计算任务映射到多个并行运行的内核。使用 OpenMP 来完成任务映射过程。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCBGA (AAW) | 1517 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。