本文档提供有关 CC33xx 系列器件和 Wi-Fi® 功能以及 TI 专有增强功能的信息。本文档并不提供完整的应用程序编程接口 (API) 集,而是提供对这些特性的简要概述。CC33xx Linux® 软件包基于开源 mac802.11 实现方案;有关完整的 API,请参阅:https://elixir.bootlin.com/linux/latest/source/net/mac80211。
Wi-Fi®is a reg TM ofWi-Fi Alliance.
Linux®is a reg TM ofLinus Torvalds in the U.S. and other countries.
Other TMs
此文档涵盖了整个 CC33xx 系列,如 CC33xx 系列表所示。
CC33xx | 说明 |
---|---|
CC3300 | 单频带 2.4GHz Wi-Fi 6 |
CC3301 | 单频带 2.4GHz Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 |
首字母缩写词 | 说明 |
---|---|
AC | 访问类别 |
ACK | 响应 |
ACS | 自动通道选择 |
ADDBA | 添加块响应 |
AES | 高级加密标准 |
AIFSN | 仲裁帧间间隔数 |
A-MPDU | 聚合 MAC 协议数据单元 |
A-MSDU | 聚合 MAC 服务数据单元 |
AP | Wi-Fi 接入点 |
BA | 块响应 |
BLE | 低功耗蓝牙 |
BPSK | 二进制相移键控 |
BT | 蓝牙 |
CCK | 补偿编码键控 |
COEX | 共存 |
CW | 争用窗口 |
DELBA | 删除块响应 |
EAP |
可扩展身份验证协议 |
EDCA | 增强型分布式信道接入 |
ELP | 超低功耗 |
GI |
防护间隔 |
LAN | 局域网 |
LGI | 长防护间隔 |
MAC | 媒体访问控制 |
MCS |
调制编码方案 |
MIMO | 多输入、多输出 |
MR | 多角色 |
MRMC | 多角色多通道 |
OFDMA | 正交频分多路复用接入 |
P2P | Wi-Fi 对等模式 |
PBC | 按钮配置 |
PHY | 物理(层) |
PS | 节能 |
PTA | 数据包流量仲裁 |
QAM | 正交振幅调制 |
QPSK | 正交相移键控 |
RADIUS | 远程身份验证拨入服务 |
RSN | 稳健的安全网络 |
RSSI | 接收信号强度指示器 |
RX | 接收 |
SGI | 短防护间隔 |
SSID | 服务集标识符(Wi-Fi 网络名称) |
STA | Wi-Fi 站点 |
TID | 传输 ID |
TIM | 流量指示图 |
TSF | 时序同步功能 |
TWT | 目标唤醒时间 |
TX | 发送 |
TXOP | 传输机会 |
U-APSD | 计划外自动节能传输 |
UPSD | 计划外节能传输 |
WoW |
WLAN 唤醒 |
WLAN | 无线局域网 |
WMM | 无线多媒体 |
WPS | Wi-Fi 保护设置 |