MSP-ISO
适用于 MSP LaunchPad 开发套件的隔离适配器
MSP-ISO
概述
MSP-ISO 隔离板是易于使用的插件模块,可为 MSP430 LaunchPad 开发人员在调试电路和目标电路之间提供电隔离。当调试电路可能对 MSP430 控制器执行的模拟信号测量的质量造成不利影响时,这一点很重要。
德州仪器 (TI) 的 MSP430 LaunchPad™ 开发套件设计可以为所有信号提供隔离边界 - 在 eZ-FET 调试探针和板的 MCU 目标部分之间。可以使用 LaunchPad 随附的简单跳线取消该隔离。不过,在 MSP430 LaunchPad 的两侧之间保持隔离时,MSP-ISO 隔离板应插入该接头并连接信号。
特性
- 将目标控制器与电源和数据信号进行隔离可以消除仿真硬件的影响,从而改进模拟测量
- 支持的开发板的仿真编程和目标侧之间的电隔离
- 无直接连接的数据信号
- 无直接连接的电源或 GND
- 仍提供所有相同的 eZ-FET 调试功能:Spy-Bi-Wire、反向通道 UART、3.3V、5V 和 GND 以及用于外部电源的连接
立即订购并开发
MSP-ISO — 适用于 MSP LaunchPad 开发套件的隔离适配器
MSP430-ENERGY-MEASUREMENT — 适用于具有 24 位 Σ-Δ ADC 的 MSP430 MCU 的电能测量库
Windows Installer for Energy Measurement Design Center
macOS Installer for Energy Measurement Design Center
Linux Installer for Energy Measurement Design Center
产品
MSP430 微控制器
硬件开发
评估板
开发套件
子卡
文档
Energy Measurement Design Center Technology Guide
Energy Measurement Design Center API Guide
发布信息
最新信息
- Software
- Fixed an issue where the MSP430i20xx OSR (sampling rate) did not change from the default value.
- Removed duplicate hal_system_Init() call.
- Re-initialized results after disabling interrupts and writing calibration factors to INFO memory.
- Re-calibrated MSP430i20xx EMDC example projects and firmware images.
- Technology Guide
- Included a flowchart for the EMDC application code including foreground and background processes.
- Added a Known Limitations section to the Introduction for more awareness.
- Fixed the Result Parameter command values in the Commands from Target to EMDC section and sequence diagrams.
- Added more details about the packet structure and checksum calculation in the Communication Protocol Spec section.
- Included the default UART communication settings.
- Updated the EMDC start-up image to fix a broken pixel in the platform bar.
- Fixed some minor formatting issues.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 更多文献资料 | MSP-ISO Design Files | 2016年 4月 5日 | |||
* | 用户指南 | MSP-ISO Quick Start Guide | 2016年 3月 10日 | |||
* | 用户指南 | MSP-ISO User's Guide | 2016年 3月 10日 | |||
证书 | MSP-ISO EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |