选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx and CC35xxE Devices

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 4.3.21
发布日期: 2026-9-4
产品
Wi-Fi 产品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套模块 CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块 CC3350 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC CC3350MOD SimpleLinkTM 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套模块 CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3351MOD SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块 CC3360 SimpleLink™ 三频带(2.4GHz、5GHz 和 6GHz)Wi-Fi 6E 配套 IC CC3361 SimpleLink™ 三频带(2.4GHz、5GHz 和 6GHz)Wi-Fi 6E 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3500 无线 MCU:带 Wi-Fi 6 的 Cortex-M33 CC3501 无线 MCU:具有 Wi-Fi 6 和集成式 BLE 5.4 的 Cortex-M33 CC3501E 支持 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低能耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU CC3501EMOD 支持 2.4GHz Wi-Fi 6 和蓝牙低能耗的 SimpleLink 无线 MCU CC3550 SimpleLinkTM dual-band (2.4 and 5 GHz) Wi-Fi 6 wireless MCU CC3551 SimpleLinkTM dual-band (2.4 and 5 GHz) Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy wireless MCU CC3551E 支持双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU CC3551EMOD 支持双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和蓝牙低功耗的 SimpleLink 无线 MCU CC3561 SimpleLink™ 三频带(2.4GHz、5GHz 和 6GHz)Wi-Fi 6E 和低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC3561E SimpleLinkTM Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙无线 MCU
硬件开发
评估板
BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 BP-CC3351MOD SimpleLink™ CC3351MOD 双频带 Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 LP-EM-CC35X1 CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-EM-CC35X1EG CC35xxEG SimpleLink Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙无线 MCU LaunchPad 开发套件 LP-EM-CC35X1EMOD CC35xxEMOD SimpleLink Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙无线 MCU LaunchPad 开发套件 LP-EM-CC35X1ET CC35xxET SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块

文档

发布信息

SimpleLink Wi-Fi Toolbox is a comprehensive cross-platform development suite that delivers essential tools for streamlined development and rapid prototyping with the CC33XX and CC35XXE wireless connectivity solutions.


This is version 4.2.4 of the SimpleLink Wi-Fi Toolbox.

Previous release was 4.1.16

新增功能

  • [General] Updated Toolbox User Guide.
  • [Programmer] New Flash supporting:
  • Macronix MX25U12843GM2I00
  • Windbond W25Q33PW / W25Q64PW
  • [CLI] New CLI command to read fuses values.
  • [All] Bugfixes and enhancements.