CC33XX-SOFTWARE
CC33XX 向けソフトウェア開発ソース
CC33XX-SOFTWARE
概要
CC33XX デバイスは、シングル バンドとデュアル バンドの Wi-Fi 6 や Bluetooth Low Energy 5.4 に対応するコンパニオン デバイスであり、Linux ベースと RTOS ベース両方のシステムに適しています。CC33XX-SOFTWARE は、一連のソフトウェア開発ソースであり、その目的は、セットアップを迅速に実行し、すぐに使用できるようにするほか、CC3300、CC3301、CC3350、CC3351 の各デバイスを使用する Linux または RTOS 環境での開発期間を短縮できるように、開発ユーザーを支援することです。
特長
- CC33XX-LINUX-MPU
- Wi-Fi と BLE の両方をサポートする CC33XX Linux ドライバのソースが付属します。
- すぐに評価を開始するのに役立つ、AM335x、AM62、AM62P、AM62A の各ホスト向けの事前ビルド済みイメージ。
- LTS Linux カーネルのほぼすべてのバージョンとホスト MPU に対するサポートが利用可能です。 詳細についてはユーザー ガイドをご覧になるか、E2E にアクセスしてください。
- CC33XX-RTOS-MCU
- 1 個のマイコンで動作する RTOS (リアルタイム オペレーティング システム) を土台とし、エンジニアが CC33XX を使用して動作するアプリケーションを開発するのに役立つ複数のコンポーネントで構成されています。
- LwIP ネットワーク プロトコルをサポート。
ダウンロード
CC33XX-LINUX-MPU — CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
CC33XX-LINUX-MPU — CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.
CC33xx Linux MPU Windows Installer
CC33xx Linux MPU Linux Installer
CC33XX Yocto Image for AM62p
CC33XX Yocto Image for AM62
CC33XX Yocto Image for AM335
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The CC33xx Linux MPU Software Package delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi Companion-IC devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.
This CC33xx Linux MPU Software Package delivers components that enable operation of the Texas Instruments CC33xx Wi-Fi and BLE family of wireless transceivers on Linux platforms.
This is version **1.0.2.10** of the CC33xx Linux MPU Software Package
The version is a production quality release for 2.4/5Ghz devices
Previous release was 1.0.2.9
This is a release for TI’s CC33xx devices supporting Wi-Fi 6 and BLE 5.4.
Components version:
- FW version: 1.7.0.323
- Driver version: 1.7.0.239
- PHY version: 1.2.0.47.6.13.37.69
- RAM Bootloader version: 1.0.0.29
最新情報
- Wifi 6 disable via OTP fuse bits
- Improved SDIO in-band IRQ support in legacy MMC hosts
- TCXO mode - functional but not fully characterized and not supported as an operational mode
- Bug fixes
CC33XX-LINUX-MPU-PORTS-SW — CC33XX-LINUX-MPU Ports to LTS kernels and other HW platforms
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Wi-Fi 製品
CC33XX-LINUX-MPU-PORTS-SW — CC33XX-LINUX-MPU Ports to LTS kernels and other HW platforms
製品
Wi-Fi 製品
リリース情報
GitHub support for the CC33xx Device on LTS Kernels and other Platforms
CC33XX-RTOS-MCU — CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
CC33XX-RTOS-MCU — CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms
Linux Installer
Windows Installer
Source Zip
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Manifest
リリース情報
This CC33xx RTOS MCU Software Package delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments CC33xx Wi-Fi devices and Sitara family of microcontrollers (MCU).
This software toolkit provides the drivers for CC33xx devices to be used with a Real-Time Operating System (RTOS) on a microcontroller.
This is version R8 of the CC33xx RTOS MCU Software Package.
最新情報
- Fixed issue - Connection with PMF doesnt send deauth frame secured
- Feature Enhancement: One-Shot Channel List Scanning - Added ability to limit Wi-Fi scans or connections to a specific, user-defined channel list.
- Use WLAN_SET_LISTED_CHANNELS_FOR_SCAN with Wlan_Set to define your desired channels.
- This configuration is a one-time operation. Subsequent scans or connections will automatically default back to scanning all channels.
- To manually clear the list, provide a NULL pointer to the Wlan_Set operation.
- Various code cleanup
CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL — CC33XX 向け QuickTrack Control App は、Wi-Fi® 認証の取得に適した、Wi-Fi 自動化テストツールです
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL — CC33XX 向け QuickTrack Control App は、Wi-Fi® 認証の取得に適した、Wi-Fi 自動化テストツールです
CC33xx QuickTrack Control Tool Windows Installer
CC33xx QuickTrack Control Tool Linux Installer
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Manifest
リリース情報
Click on the links in the table above to download. The CC33xx QuickTrack Control Tool is a Wi-Fi automation test tool utilized for Wi-Fi® Certification.
最新情報
- fixed paths
- fix wps APUT settings file
- wps pin checksum script
お役立ちリソース
SIMPLELINK-CONNECT — SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
Wi-Fi 製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
SIMPLELINK-CONNECT — SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs
Apple App Store
Google App Store
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
Wi-Fi 製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
The SimpleLink Connect Mobile app is an example Bluetooth® Low Energy application for mobile devices that works with:
- CC13xx and CC26xx devices running the SimpleLink Low Power SDK
- CC33xx devices attached to a host running the CC33XX Software.
The app provides a baseline for users to quickly build their own mobile apps, using iOS or Android. Source code is provided enabling easy customization.
Features:
- iOS compatible Bluetooth® Low Energy phone app and source code
- Android™ compatibly Bluetooth® Low Energy phone app and source code
最新情報
- Dedicated screens for CGM profile, Glucose profile, and Wi-Fi Provisioning over BLE.
- Option to filter the scan list by service UUID and by BD address.
- Revised navigation flow to directly access the service-specific screen, with an option to switch back to the characteristic view.
- Ability to configure a generic URL as the firmware repository, not limited to GitHub.
- Updated settings view with configuration options separated into different screens.
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX — SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx and CC35xxE Devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX — SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx and CC35xxE Devices
Windows Installer
Linux Installer
macOS Intel Ventura Installer
macOS Arm64 Ventura Installer
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Manifest
リリース情報
SimpleLink Wi-Fi Toolbox is a comprehensive cross-platform development suite that delivers essential tools for streamlined development and rapid prototyping with the CC33XX and CC35XXE wireless connectivity solutions.
This is version 4.1.16 of the SimpleLink Wi-Fi Toolbox.
Previous release was 4.1.8
最新情報
- [Programmer] Enable rollback protection during Flash programming
- [Programmer] New capability for “Auto Flash Detection”
- [Programmer] “Flash Reset Type” is no longer required during Activation process
- [CLI] New and updated commands:
- For all CLI commands that required Flash type now can use “AUTO_DETECT” option.
- [All] Bugfixes and enhancements
- [General] Updated Toolbox User Guide
CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL — CC33XX 向け QuickTrack Control App は、Wi-Fi® 認証の取得に適した、Wi-Fi 自動化テストツールです
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL — CC33XX 向け QuickTrack Control App は、Wi-Fi® 認証の取得に適した、Wi-Fi 自動化テストツールです
CC33xx QuickTrack Control Tool Windows Installer
CC33xx QuickTrack Control Tool Linux Installer
製品
Wi-Fi 製品
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Manifest
リリース情報
Click on the links in the table above to download. The CC33xx QuickTrack Control Tool is a Wi-Fi automation test tool utilized for Wi-Fi® Certification.
最新情報
- fixed paths
- fix wps APUT settings file
- wps pin checksum script