SIMPLELINK-WIFI-SDK
CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi® 软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-WIFI-SDK
概述
特性
CC35xxE SDK 包含各种示例,可用于轻松开始编写应用程序,每个示例都附带对应文档和工程文件。
示例包括:
- 网络终端:使用户熟悉 Wi-Fi 的基本概念,并演示设备的 Wi-Fi 功能
- BLE Wi-Fi 配置:演示如何使用 BLE 功能将器件配置到用户选择的 Wi-Fi AP
- MQTT 客户端:演示如何使用 MQTT 协议在 CC35xxE 和 MQTT 代理之间建立通信
- AT 命令:演示 MCU 如何使用一组标准命令与 Wi-Fi 进行交互并控制 Wi-Fi
- 基于 Wi-Fi 的 Matter:演示 CC35xxE 如何用作不同终端器件的 Matter 控制器,从而实现不同制造商器件之间的无缝通信
下载
SIMPLELINK-WIFI-SDK — SimpleLink Wi-Fi SDK for the CC35xxE Devices
支持的产品和硬件
产品
Wi-Fi 产品
硬件开发
评估板
SIMPLELINK-WIFI-SDK — SimpleLink Wi-Fi SDK for the CC35xxE Devices
产品
Wi-Fi 产品
硬件开发
评估板
发布信息
The SimpleLink™ Wi-Fi® SDK provides a comprehensive software toolkit for developing IoT applications on the CC35xxE family of wireless MCUs. This powerful SDK includes essential components like the Bluetooth® LE protocol stack supporting Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 with an included networking stack based on LwIP, and the FreeRTOS kernel and TI Drivers in one easy-to-use software package, along with example applications and exhaustive documentation. When used with TI’s SimpleLink Wi-Fi® CC35xxE LaunchPads, the SDK provides a complete development solution for IoT applications. This SDK is also available on GitHub at https://github.com/TexasInstruments/simplelink-wifi-sdk.
This is version 10.20.00.39 of the SimpleLink Wi-Fi SDK on 2026-09-03.
新增功能
- BL3
- IPv6
- P2P aGo, 802.11r certified
- Reading Application OTP
- PSRAM driver support
- PDM Driver Support
- SHA3 Driver
- Multi-Key Chaining
- AP TX Power
SIMPLELINK-WIFI-ZEPHYR-SDK — Zephyr® 平台支持 SimpleLink™ Wi-Fi 器件
支持的产品和硬件
产品
Wi-Fi 产品
硬件开发
评估板
SIMPLELINK-WIFI-ZEPHYR-SDK — Zephyr® 平台支持 SimpleLink™ Wi-Fi 器件
产品
Wi-Fi 产品
硬件开发
评估板
发布信息
First Version
SIMPLELINK-WIFI-MATER-SW — SimpleLink™ Wi-Fi 系列器件 Matter 软件
支持的产品和硬件
SIMPLELINK-WIFI-DEMOS — SimpleLink™ Wi-Fi 系列器件扩展软件演示
支持的产品和硬件
产品
Wi-Fi 产品
硬件开发
评估板
SIMPLELINK-WIFI-DEMOS — SimpleLink™ Wi-Fi 系列器件扩展软件演示
产品
Wi-Fi 产品
硬件开发
评估板
发布信息
First version
您可能需要的其他资源
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX — SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx and CC35xxE Devices
支持的产品和硬件
产品
Wi-Fi 产品
硬件开发
评估板
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX — SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx and CC35xxE Devices
产品
Wi-Fi 产品
硬件开发
评估板
发布信息
SimpleLink Wi-Fi Toolbox is a comprehensive cross-platform development suite that delivers essential tools for streamlined development and rapid prototyping with the CC33XX and CC35XXE wireless connectivity solutions.
This is version 4.3.23 of the SimpleLink Wi-Fi Toolbox.
Previous release was 4.3.21
新增功能
- CC33XX
- None
- CC35XXE
- Update BL2 (v0.1.18.0)
- Update FW binaries (v1.8.0.64)
- Update default pre-compiled vendor app (v3.0.10.76)
- JLink Support
SIMPLELINK-SDK-EDGEAI-PLUGIN — Edge AI Plugin and application support for SimpleLink™ family of devices
支持的产品和硬件
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Wi-Fi 产品
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
SIMPLELINK-SDK-EDGEAI-PLUGIN — Edge AI Plugin and application support for SimpleLink™ family of devices
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Wi-Fi 产品
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
发布信息
The SimpleLink™ Edge AI Plugin is a companion software package that enables advanced artificial intelligence functionality on various SimpleLink™ wireless microcontroller (MCU) platforms. This software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink™ MCU users by packaging the necessary add-on software components to develop edge Machine Learning (ML) and AI applications, such as smart signal feature extraction, sensor acquisition drivers and device agent protocols to interact with CCStudio™ Edge AI Studio. The plug in also comes with the necessary examples that contain ML artifacts that can be deployed for specific applications and documentation.
Note: The previous release version (9.12.00.00) has been deprecated, and the content has been added into this current release.
新增功能
- In this release of the Plugin, the following device support have been added to Smart PIR Motion Detection Example: CC2755R10, CC2755P10, CC2745R10-Q1, CC1352R, CC1352P7, CC1354R10, CC1354P10, CC3551E
SIMPLELINK-WIFI-ACADEMY — SimpleLink™ Wi-Fi Academy
支持的产品和硬件
产品
Wi-Fi 产品
硬件开发
评估板
SIMPLELINK-WIFI-ACADEMY — SimpleLink™ Wi-Fi Academy
产品
Wi-Fi 产品
硬件开发
评估板
发布信息
Initial release