DRA821U
处理器内核:
- 双核 64 位 Arm
Cortex-A72 微处理器子系统,性能高达 2.0GHz
- 每个双核 Cortex-A72 集群具有 1MB L2 共享缓存
- 每个 A72 内核具有 32KB L1 数据缓存和 48KB L1 指令缓存
- 4 个 Arm
Cortex-R5F MCU,性能高达 1.0GHz,具有可选锁步操作
- 32K 指令缓存,32K 数据缓存,64K L2 TCM
- 隔离 MCU 子系统中有 2 个 Arm Cortex-R5F MCU
- 通用计算分区中有 2 个 Arm Cortex-R5F MCU
存储器子系统:
- 1MB 的片上 L3 RAM(具有 ECC 和一致性)
- ECC 错误保护
- 共享一致性高速缓存
- 支持内部 DMA 引擎
- 外部存储器接口 (EMIF) 模块(具有 ECC)
- 支持符合 JESD209-4B 规范的 LPDDR4 存储器类型。(不支持字节模式 LPDDR4 存储器或具有超过 17 行地址位的存储器)
- 支持高达 3200MT/s 的速度
- 具有内联 ECC 总线的 32 位和 16 位数据总线,数据速率高达 12.8GB/s
- 通用存储器控制器 (GPMC)
- MAIN 域中的 512KB 片上 SRAM,受 ECC 保护
虚拟化:
- Arm Cortex-A72 中的管理程序支持
- 独立处理子系统,带 Arm Cortex-A72、Arm Cortex-R5F,采用隔离式安全 MCU 岛
- IO 虚拟化支持
- 外设虚拟化单元 (PVU),用于低延迟高带宽的外设流量
- 针对存储器和外设隔离的多区域防火墙支持
- 通过以太网、PCIe 和 DMA 提供虚拟化支持
-
器件安全(在部分器件型号上):
- 安全引导,提供安全运行时支持
- 客户可编程的根密钥,级别高达 RSA-4K 或 ECC-512
- 嵌入式硬件安全模块
- 加密硬件加速器 - 带 ECC 的 PKA、AES、SHA、RNG、DES 和 3DES
功能安全:
- 以符合功能安全标准为目标(部分器件型号)
- 专为功能安全应用开发
- 将提供使 ISO 26262 和 IEC 61508 功能安全系统设计满足 ASIL-D/SIL-3 要求的文档
- 系统功能符合 ASIL-D/SIL-3 要求
- 对于 MCU 域,硬件完整性符合 ASIL-D/SIL-3 要求
- 对于 MAIN 域的扩展 MCU (EMCU) 部分,硬件完整性符合 ASIL-D/SIL-3 要求
- 对于 MAIN 域的其余部分,硬件完整性符合 ASIL-B/SIL-2 要求
- 在 EMCU 和 MAIN 域的其余部分之间提供 FFI 隔离
- 安全相关认证
- 计划 的 ISO 26262 和 IEC 61508 认证
- 符合 AEC-Q100 标准(以 Q1 结尾的器件型号)
-
高速接口:
- 集成以太网 TSN/AVB 交换机,支持最多 4 个 (DRA821U4) 或 2 个 (DRA821U2) 外部端口:
- 一个端口支持 5Gb、10Gb USXGMII/XFI
- 所有端口均支持 2.5Gb SGMII
- 所有端口均支持 1Gb SGMII/RGMII
- DRA821U4:任一个端口都可以支持 QSGMII(使用所有 4 个内部端口)
- 无阻塞线速存储和转发交换机
- InterVLAN(第 3 层)路由支持
- 通过 IEEE 1588(附件 D、E 和 F)提供时间同步支持
- TSN/AVB 对流量调度和整形的支持
- 用于调试和诊断的端口监视功能
- 管制和速率限制支持
- 安全 MCU 岛中一个 RGMII/RMII 端口
- 集成以太网 TSN/AVB 交换机,支持最多 4 个 (DRA821U4) 或 2 个 (DRA821U2) 外部端口:
- 一个 PCI-Express 第 3 代控制器
- 第 1 代、第 2 代和第 3 代均可使用,具有自动协商功能
- 4 个通道
- 一个 USB 3.1 第 1 代双重角色器件子系统
- 支持 Type-C 开关
- 独立配置为 USB 主机、USB 外设或 USB 双重角色器件
汽车接口:
- 20 个 CAN-FD 端口
- 12 个通用异步接收器/发射器 (UART)
- 11 个串行外设接口 (SPI)
- 一个 8 通道 ADC
- 10 个内部集成电路 (I2C™)
- 2 个改进的内部集成电路 (I3C)
音频接口:
- 3 个多通道音频串行端口 (McASP) 模块
闪存接口:
- 嵌入式多媒体卡 (eMMC™ 5.1) 接口
- 支持高达 HS400 的速度
- 一个安全数字 3.0/安全数字输入输出 3.0 (SD3.0/SDIO3.0) 接口
- 一个 Octal SPI/Xccela™/HyperBus™ 存储器控制器 (HBMC) 接口
- 16nm FinFET 技术
- 17.2mm x 17.2mm,0.8mm 间距,IPC 3 类 PCB
Jacinto™ DRA821x 处理器基于 Armv8 64 位架构,针对具有云连接能力的网关系统进行了优化。片上系统 (SoC) 设计可通过集成(尤其是系统 MCU、功能安全和安全性特性以及可实现高速通信的以太网交换机)降低系统级成本和复杂性。集成式诊断和功能安全特性满足 ASIL-D 和 SIL-3 认证要求。实时控制和低延迟通信由 PCIe 控制器和支持 TSN 的千兆位以太网交换机提供支持。
多达四种通用 Arm® Cortex®-R5F 子系统可以处理简单的时序关键型处理任务,从而使 Arm® Cortex®-A72 核心不受高级应用和基于云的应用的影响。
Jacinto DRA821x 处理器还包含扩展 MCU (eMCU) 域的概念。该域是 MAIN 域上处理器和外围设备的子集,旨在实现更高的功能安全性,例如 ASIL-D/SIL-3。功能方框图突出显示了哪个 IP 包含在 eMCU 中。有关 eMCU 和功能安全的更多详细信息,请参阅 DRA821 安全手册处理器德州仪器 (TI) Jacinto™ 7 产品系列 (SPRUIX4)。
您可能感兴趣的相似产品
技术文档
设计与开发
电源解决方案
查找适用于 DRA821U 的电源解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。
J7200XSOMXEVM — DRA821 模块系统
将 J7200XSOMG01EVM 模块上系统与 J721EXCP01EVM 通用处理器板配合使用时,可评估适用于汽车和工业领域网络应用的 DRA821 处理器。这些处理器在部署了软件即服务模型的工业和汽车网关以及边缘计算应用中性能尤为出色。
集成式诊断和功能安全特性满足 ASIL-D/SIL-3 认证要求。集成式微控制器 (MCU) 岛无需使用外部系统 MCU。该器件具有千兆位以太网端口和集成的 TSN 交换机,以满足需要大量数据带宽的网络使用情况,还包括 PCIe 集线器功能。此器件提供多种接口,从 CAN-FD 到 UART 接口,一应俱全。通用 Arm® (...)
J721EXCPXEVM — 用于 Jacinto™ 7 处理器的通用处理器板
借助 J721EXCP01EVM 用于 Jacinto™ 7 处理器的通用处理器电路板,您可以评估汽车和工业市场中的视觉分析和联网应用。通用处理器电路板与所有 Jacinto 7 处理器模块上系统兼容(单独出售或捆绑出售),包括与输入/输出、JTAG 和各种扩展卡的基本连接。
这个多器件评估平台旨在降低总体评估成本、加快开发速度并缩短产品面市时间。
此 EVM 由我们的 Processor SDK-Vision 提供支持,后者包括基础驱动程序、计算和视觉内核以及示例应用框架和演示,介绍了如何利用 Jacinto 7 处理器功能强大的异构架构。
J7EXPCXEVM — 网关/以太网交换机扩展卡
Expand the capabilities of the J721EXCP01EVM common processor board for evaluating Jacinto 7 processors in vision analytics and networking applications in automotive and industrial markets with our Gateway/Ethernet switch expansion card.
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针
XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。 请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。
对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。 对于引脚上的跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。
XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)
LB-3P-TRACE32-ARM — 适用于基于 Arm® 的微控制器和处理器的 Lauterbach TRACE32® 调试和跟踪系统
Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证各种基于 Arm® 的微控制器和处理器。这套全球知名的嵌入式系统和 SoC 调试和跟踪解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排查)的理想解决方案。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。借助 TRACE32® 调试器,开发人员还可以通过单个调试接口同时调试和控制 SoC 中的任何 C28x/C29x C6x/C7x DSP 内核以及所有其他 Arm 内核,这是业界的一项独特功能。
PROCESSOR-SDK-LINUX-J7200 — Linux SDK for DRA821 Jacinto™ Processors
Processor SDK RTOS (PSDK RTOS) can be used together with either Processor SDK Linux (PSDK Linux) or Processor SDK QNX (PSDK QNX) to form a multi-processor software development platform for DRA821 SoCs within TI’s Jacinto™ platform. The SDK provides a comprehensive set of software (...)
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-J7200 — Linux-RT SDK for DRA821 Jacinto™ Processors
Processor SDK RTOS (PSDK RTOS) can be used together with either Processor SDK Linux (PSDK Linux) or Processor SDK QNX (PSDK QNX) to form a multi-processor software development platform for DRA821 SoCs within TI’s Jacinto™ platform. The SDK provides a comprehensive set of software (...)
PROCESSOR-SDK-QNX-J7200 — QNX SDK for DRA821 Jacinto™ Processors
Processor SDK RTOS (PSDK RTOS) can be used together with either Processor SDK Linux (PSDK Linux) or Processor SDK QNX (PSDK QNX) to form a multi-processor software development platform for DRA821 SoCs within TI’s Jacinto™ platform. The SDK provides a comprehensive set of software (...)
PROCESSOR-SDK-RTOS-J7200 — RTOS SDK for DRA821 Jacinto™ Processors
Processor SDK RTOS (PSDK RTOS) can be used together with either Processor SDK Linux (PSDK Linux) or Processor SDK QNX (PSDK QNX) to form a multi-processor software development platform for DRA821 SoCs within TI’s Jacinto™ platform. The SDK provides a comprehensive set of software (...)
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE — 支持 AI 的开发环境
CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。
AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)
DDR-CONFIG-J7200 — DDR 配置工具
SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
GHS-INTEGRITY-RTOS — Green Hills INTEGRITY RTOS
GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS
The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)
VCTR-3P-MICROSAR — 适用于微控制器和高性能计算机 (HPC) 的 Vector MICROSAR AUTOSAR 软件
MICROSAR 和 DaVinci 产品系列凭借适用于微控制器和 HPC 的先进嵌入式软件和强大的开发工具简化了 ECU 开发。利用先进的基础设施软件,即可为 ECU 奠定良好基础,并使用相关工具简化所有配套开发任务。MICROSAR 嵌入式软件是按照 AUTOSAR classic 和 adaptive 等相关标准开发的。根据 ISO 26262 高达 ASIL D 的安全标准,该软件还适用于安全相关应用。此外,智能网络安全功能可保护控制单元免受未经授权的访问和操纵。Vector 涵盖汽车和其他工业应用的所有用例。对于具有高性能计算机的软件定义车辆 (...)
VLAB-3P-V-EVM — ASTC VLAB 虚拟开发平台和工具
VLAB Works 是嵌入式电子系统建模、仿真和虚拟原型设计软件技术的行业领导者。VLAB 技术和解决方案支持将自动化和敏捷流程应用于嵌入式系统开发。VLAB Works 帮助客户设计更好的产品,提高开发效率,减少对制造和硬件的需求,并帮助构建更加环保的世界。现已推出适用于各种 TI SoC 的 VLAB 仿真功能,并可根据客户需求提供其他模型。TI SoC 仿真平台已通过 TI.com 上相关 Processor SDK 进行验证。
TIDEP-01022 — 汽车网关参考设计
汽车发展趋势飞速演变,因此,人们逐渐使用基于域和区域的全新网关架构来有效处理持续增长的车辆通信数据,并将这些数据发送至云端。正常运行的域(或区域)网关可安全可靠地促进数据在功能域/区域内 ECU 和集中式网关之间移动。集中式网关可安全可靠地在车辆内的众多域/区域之间移动数据。
这款 TIDEP-01022 汽车网关参考设计 (GCARD) 是一款易于使用的 8 层 PCB 详细设计,可用作集中式、域或区域控制器,并以我们的 Jacinto™ 7 DRA821 处理器为基础。它可帮助汽车行业的原始设备制造商和一级供应商入门,从而快速轻松地创建功能齐全的 DRA821 解决方案。
DRA821 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCBGA (ALM) | 433 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。